This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166:RTC CLK 和微控制器之间的模拟开关

Guru**** 2554200 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3167, TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1372107/ts5a3166-analog-switch-between-rtc-clk-and-microcontroller

器件型号:TS5A3166
主题中讨论的其他器件:TS5A3167TMUX1511

工具与软件:

尊敬的团队:

我面临一个问题、 此处对其进行了介绍

当微控制器关闭时、RTC 时钟仍处于开启状态、并且会通过微控制器保护二极管消耗 RTC 电池。

我决定 在 RTC CLK OUT 和微控制器之间保持一个模拟开关。

我有两个选项来为开关供电。

选项1:

提供同时进行开关的微控制器电源轨。

控制器关闭后、开关也将关闭。

我的问题是 RTC 超级电容器是否会通过开关的 I/O 引脚放电。

选项2:

使用 RTC 超级电容器的电源开关、使两者处于同一电源域。

从而消除通过 I/O 保护二极管进行放电

选项3:

愿我知道你有任何更好的想法

我可以使用信号继电器而不是开关吗?

此致

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数开关在其 I/O 引脚上都有钳位二极管、因此开关应保持通电状态。

    如果您想要关断开关、则需要具有"断电保护"功能的开关、例如 TS5A3167。

    空闲时、I²C Ω 引脚必须处于高电平、并且需要上拉电阻器、因此请注意使用什么电源。 您可能还必须断开 I²C 线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要一款具有"断电保护"功能的产品、例如 TS5A3167。

    我是否知道在这种情况下、RTC 将通过  I/O 引脚 TS5A3167的钳位二极管放电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS5A3167在断电时没有通过此类钳位二极管的电流路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯

    这会起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我可以知道吗、我可以保留信号继电器以及 RTC CLK 和控制器 GPIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指机械继电器? 是的、但您为什么要这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用继电器、我没有任何泄漏问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="96787" url="~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1372107/ts5a3166-analogue-switch-between-rtc-clk-and-microcontroller/5240430 #5240430"] I²C 引脚在空闲时必须为高电平、并且需要上拉电阻器、因此请注意为这些引脚使用何种电源。 您可能还必须断开 I²C 行的连接。

    目前、I2C 被拉至微控制器电源、当系统关闭时、它将关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    借助具有断电保护功能的开关、也不会出现漏电问题。 如需更多通道、请使用 TMUX1511。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我同意克莱门斯关于这个主题

    此外、此处还提供了一份 应用手册 、其中介绍了使用继电器与模拟开关之间的比较

    如果您有任何其他问题、请告知我们

    此致、

    Kameron