This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:元件 SN74LVC1G3157/TMP392的标准/符合性标记

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157, TMP392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1371566/sn74lvc1g3157-starndards-marks-of-conformity-of-component-sn74lvc1g3157-tmp392

器件型号:SN74LVC1G3157
Thread 中讨论的其他器件: TMP392

工具与软件:

早上好、
我们为产品提供 IEC62133认证、其中还包含您的 TMP392和 SN74LVC1G3157、Intertek 告诉我们指示组件的标准/符合性标志。 您能为我们提供帮助吗?
此致、
Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IEC 62133是关于锂离子电池的安全测试。

    SN74LVC1G3157和 TMP392不包含锂离子电池。 它们确实符合许多其他标准。 您想了解哪些具体标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    我必须编译下表、以了解1s1p 电池包(包括您的 I.C.)的 IEC62133认证流程

    除了数据表,Intertek 还告诉我们列 标准/符合性标记。 老实说,我不知道如何编纂。 我想他们想知道器件是否具有 CE、UL 认证或其他类似认证、是否达到 RoHS 或您的组件符合的其他工业标准。

    提前感谢您的支持。

    此致、

    Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "评级"是一个非常模糊的术语。 它可能是最大电压或温度、但我不知道。 表中的上下文可能暗示了这一点。 否则、请询问 Intertek 的含义。

    脚注(1)有什么含义?