This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4051:TMUX4051是否可以用作 RS232C 接口的多路复用器?

Guru**** 2503225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4051, TMUX4827, TPS65130, GD75232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1372554/tmux4051-can-tmux4051-be-used-as-a-multiplexer-for-rs232c-interface

器件型号:TMUX4051
主题中讨论的其他器件: TMUX4827TPS65130GD75232

工具与软件:

大家好、

我的一位客户正在为 RS232C 接口寻找1:8的多路复用器。 (8个信号输入/输出 <-> RS232C 驱动器/接收器)
他们认为可以使用 TMUX4051。
TMUX4051是否可以用作 RS232C 接口的多路复用器?  

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您希望对逻辑电平信号或 RS -232总线信号进行多路复用吗? 后者的 有效信号最高可达±15V、并且必须支持最高 ±25V、因此无法使用 TMUX4051 (除非您知道所有的 RS -232器件实际上都使用较低的电压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya:

    您能回答克莱门斯的问题吗?

    这将帮助我们确定 TMUX4051是否适合您的应用。

    此外、您计划在哪个电源电压上操作 TMUX4051?

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kameron、Clemens、

    非常感谢您的答复。

    他们需要一个可直接接收 RS232C 信号的多路复用器。
    因此、RS232C 信号输入电压范围=+/-6V~+/-12V。
    另外、1:8多路复用器选择信号电压= 5V、 1:8多路复用器工作电压= 5V。

    我知道 TMUX4051就不能使用。
    您是否有任何器件能够满足他们的要求?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX4827支持这些电压、但仅为1:2;您必须使用多个电压。

    所有这些开关和 RS -232收发器都使用电荷泵来生成更高的电压。 您可以自行创建这些电压(例如 TPS65130/1)并使用它们为普通且廉价的开关(例如 TMUX4051)和 RS -232收发器(例如 GD75232)供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kayuza:

    我同意 Clemens 的观点、即对于该设计、使用 TMUX4827等超出电源电压的多路复用器非常理想。

    请查看 Clemens 的建议、如果需要任何其他帮助、我可以提供帮助

    此致、

    Kameron