This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:CD4051B:关于数据表修订版本从 SCHS047K 更改为 SCHS047L。

Guru**** 2569875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1373256/cd4051b-cd4051b-about-datasheet-revision-changes-from-schs047k-to-schs047l

器件型号:CD4051B

工具与软件:

尊敬的支持团队:

有一个关于 PCN 的问题、是我们这个分销商通知给了客户的。
这是我在3个月前发布的同一标题的主题的延续。

根据 PCN 的内容、很难明确披露300毫米晶圆的芯片变化(厚度、工艺等)。
实际影响芯片变化中 ESD 等级的具体原因是什么?
这是客户提出的后续问题。

此致、
由山浩明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yuyama-san:

    这次更新是我们向新制造过渡的一部分。  在将裸片转换到300mm 以实现更好的长期供电时、我们尝试满足完整的数据表规格。 如果需要更改某个规格、该团队会针对所有目标终端设备用例强烈分析建议的更改、以确保该更改对终端系统的影响尽可能小。 如果决定某个行项目需要更改、作为分析结果的一部分、则该项目将由 TI CMS 委员会提出疑问并进行处理、需要各种签核批准。  

    如果这有助于回答您的问题、请告诉我。 因为这是一个公开的论坛、所以我不能透露裸片架构的详细信息

    谢谢!

    Stephen   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen-San

    感谢您的答复。
    作为经销商、我知道制造商不能透露其制造过程的详细信息。
    我们将说服最终客户。

    此致、
    由山浩明