This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:2:1 (SPDT) 4通道模拟开关

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136, TMUX121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1374167/tmux1574-2-1-spdt-4-channel-analog-switch

器件型号:TMUX1574
Thread 中讨论的其他器件:TMUX121、TMUX136

工具与软件:

你(们)好  

在获取  BW 超过3GHz、可支持差分信号和单端信号的 TI 双向2:1 (SPDT) 4通道模拟开关方面需要帮助。

此致、

Raj Roshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用2×TMUX121或2×TMUX136 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    共享部分是2:1、2通道。 我们需要具有4通道的信号开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有此类双通道器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    Clemens 试图建议、您应该使用 2×TMUX121或 2×TMUX136 

    例如、如果您同时使用2个 TMUX121、它们将提供与2:1 4通道开关相同的功能。

    请告诉我这是否合理、如果没有、我可以尝试进一步解释。

    此致、

    Kameron