This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1109:TMUX1109 S 参数文件

Guru**** 2559870 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1373156/tmux1109-tmux1109-s-parameter-file

器件型号:TMUX1109

工具与软件:

尊敬的 Expert:

如标题所示、我们是否有 TMUX1109的 S 参数文件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    我想发送 TMUX1109的参数文件。

    这是一个模拟模型、应该可以进行 测试。

    s1至 s5表示带宽

    S2和 s5表示关断隔离

    s1到 s6表示 crosstalke2e.ti.com/.../TMUX1109.snp

    引脚映射如下

    PORT1 =开启通道拉电流(S1A)

    PORT2 =关断通道拉电流 (S2A)

    Port3 =关断信道拉电流 (S3A)

    Port4 =关断信道拉电流 (S4A)

    端口5 =导通通道漏极(DA)

     

    端口6 =开启通道源(S1B)

    端口7 =关断信道拉电流 (S2B)

    端口8 =关断通道拉电流 (S3B)

    端口9 =关断声道拉电流 (S4B)

    PORT10 =导通通道漏极(DB)

    如果此型号有任何问题、请告诉我、我很乐意为您提供帮助!

     

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    谢谢你。

    但是、TMUX1109.SNP 目前无法对软件应用此文件
    它看起来像10个端口。 是否有.s10p 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    您能告诉我您试图在哪个程序/软件上查看此文件吗?

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    我们使用了 ANSYS 设计器 难以仿真。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    感谢您提供额外的信息。

    我发送给您的 SNP 文件是 s10p 文件。

    本质上、如果需要、我们可以将该文件重命名为 s10p 文件。

    这不会改变模型的任何实际特性。

    我们可以尝试找出的更大的事情是为什么您正在使用的软件不起作用。

    我发现这 篇在线文章 解释了一个类似您的问题。

    我们可以一起研究这个问题、但我不熟悉  ANSYS 设计器。

    我建议您联系到  ANSYS  支持团队、看看是否可能知道软件的运行情况。

    请告诉我、我是否可以提供进一步的帮助

    此致

    Kameron