This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5223:我们是否有具有电平转换器功能的2通道 SPDT 多路复用器?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0202, TS3A5223, TXS0102, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1374855/ts3a5223-do-we-have-2ch-spdt-mux-that-has-level-shifter-function

器件型号:TS3A5223
主题中讨论的其他器件: TXS0102LSF0102、TXU0202

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户计划将  TS3A5223用作 UART 的双通道 SPDT 多路复用器。

但是、由于其中一个 UART 的电压为3.3V、另一个为1.8V、客户想知道 TI 是否具有 集成电平转换器功能的 SPDT MUX?

否则、需要一个额外的 LSF0102或 TXS0102电平转换器。 谢谢。

此致、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74CBTDxxx 开关具有电平转换功能、但仅限于5V 和3.3V 之间、它们是1:1开关。

    第三个电压是多少(开关控制信号的电压)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意克莱门斯的意见、请您回答他的问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Clemens:

    开关控制电压为3.3V。  客户决定使用 TS3A5223 +电平转换器解决方案。

    此致、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有一个分支需要电平转换器、因此 TXU0202是最简单的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    您在这里提出的问题似乎已得到解答。 如果需要其他信息、请告知我们。  

    此致、

    Alex