This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX131:模拟开关放大器的 SGMII 连接;交流耦合输入

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1376564/tmux131-sgmii-connection-for-analog-switch-ac-coupled-input

器件型号:TMUX131

工具与软件:

团队成员好:我计划将 TMUX131 (或) TMUX 1575用于 SGMII 接口的模拟开关应用(基于多路复用器的输入数量)(1.25Gbps)。

我要 按照下图连接 TMUX131 -两个 ASIC 之间的背对背连接。 我想在两个 ASIC 之间对 SGMII 接口进行交流耦合、

Q1: 是否可以使用 这些器件型号实现 SGMII 信号的模拟多路复用?

Q2:能否将交流耦合输入连接到这些开关?   

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhana、您好!

    感谢您发送编修! 在搜索一些旧的 E2E 帖子时、此器件似乎因其高带宽而常用于 SGMII 信号、因此无需担心。 请注意、根据数据表、该 器件不能承受负电压摆幅、因此您需要对信号进行偏置、以便在采用交流耦合时保持在0V 以上。  

    此致、

    Alex