This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7234:设计供审核(RS232交叉)

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7234, TMUX4827, MAX3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1375216/tmux7234-design-for-review-rs232-crossover

器件型号:TMUX7234
主题中讨论的其他器件: TMUX4827MAX3221

工具与软件:

您好!

  我一直在研究如何交换 RS232 RX 和 TX 连接、并显示下图。  这可以正常工作、但如果用户需要更改连接、则必须移除并重新焊接电阻器。  在我的研究中、我看到有人推荐了 ADG5434。  虽然 ADG5434看起来可以工作、但它需要9V 电源、并且我只能提供5V 电压。  这个约束让我选择 TMUX734。  如果有人愿意审阅、我已经附上了一份原理图。

  我有两个问题:

  1. TMUX7234是否适用于切换真正的 RS232电压?
  2. TMUX7234是否可以根据需要运行以切换 RS232电压、仅使用原理图中所示的+5V 电源?

  感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在采用5V 电源的情况下、TMUX7234只能切换0V… 5V 信号。

    您需要一个像 TMUX4827这样的开关、但±12V 可能不足以满足所有 RS -232总线的要求。 (大多数 RS -232驱动器实际上不会超过±6V。但存在±15V 1。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然这与 TMUX7234无关、但我看到的另一种推荐选项是使用多个具有关断引脚的收发器、如下图所示。  它还提到了具有 tri 状态输出的收发器。  TI MAX3221是否具有 tri 状态输出?  我在数据表中搜索、但没有找到说明它是不是成功的东西。  除非这是数据表第1页方框图中的斜线所指示的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将/FORCEOFF 和/EN 拉至高电平来禁用所有输出、但这不会移除5 kΩ 输入电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Billy、

    您有关 TMUX7234的问题似乎已得到解答。 如果您有任何其他问题、敬请告知。 如果您有其他有关 MAX3221的问题、我可以将此主题移至相应的产品线。  

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我唯一会遇到的问题是、正如 Clemens 提到的、连接两个5k 电阻会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5k 电阻连接到 GND 是 MAX3221 RIN 电路的一部分。 通常情况下、输出将摆动+5V 或-5V (某些 RS232器件可能会更高)、但如果它们被禁用(状态)、则 RS232收发器输入将看到无效的输入电压(介于-0.3V 和+0.3V 之间、因为它可能会进入 tri 状态)。 表8-1 (最后2列)状态如果 FORCEON 为低电平且 FORCEOFF 为高电平、则器件将进入自动断电功能。 不过、如果 FORCEON 和 FORCEOFF 引脚偏置为高电平状态、则不必担心、因为在此设置中禁用了自动断电功能。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    包含两个接收器的负载= 2.5 kΩ 高于 RS -232驱动器的预期值。 输出电压可能会下降太多;在任何情况下、都将损失噪声容限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比利、

    我可能需要更清楚地了解整个系统。 您能否绘制 RS232系统的方框图?  

    从我所看到的,我不认为你会有两个接收器并联另一个 RS -232驱动器,像克莱门斯的帖子似乎指向的. 我怀疑我可能是误会。 我还假设您第一篇文章中的原理图显示的是开关两侧的 RS232线路、而不是进入/退出 RS232收发器的 TTL。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

    随附的图像并不是真正的方框图、但我希望它能消除大家的困惑。  您是对的、TMUX7234只连接了 RS232信号、没有 TTL。  我只考虑将 RS232线路反转、而 TTL 将始终连接到同一 MCU 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我现在已经明白了、我花了比承认要长的时间。  

    先生的评估是正确的。  您将具备将2个 RS232输入连接在一起的设置(基本上是5k 电阻器并联到 GND)。 无论连接到什么 RS 转232驱动器、都将产生较重的负载。 最坏的情况是 、如果电缆非常长(容性负载)且数据速率很快、驱动器上的输出电压可能会从其典型值(例如 MAX3221器件的典型值+/-5.5V)降至使用的任何 Vcc 值(最坏的情况下为3.3V)、这可能会进一步降低输出摆幅。 在更好的情况下、更短的电缆距离和更慢的数据速率可能会使您更接近 Vcc。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobb/Clemens、

    在这种情况下、我想我会找到另一种方法。  可以坚持使用2x2跳线或探索使用 DPDT 闭锁继电器。  感谢您在回答中提供如此详细的解释。