This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051:CD74HC4051静态电流

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1376801/cd74hc4051-cd74hc4051-quiescent-current

器件型号:CD74HC4051

工具与软件:

您好!

  当芯片被禁用(/E=1)时、通道输入[A7、A6、...A0]上的电压是否对74HC4051的静态电流有影响?

如需信息、在我的电路板上、VCC = 3.3V、VEE = GND、A7..A0的 范围为0 - 3.3V。

此致。

Sylvain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    静态器件电流定义为流入 VCC流出 GND 的电流。

    输入电压会影响漏电流(IIZ)。 漏电流适用于因任何原因被禁用的输入、选择的/E 高电平或其他一些通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sylvain:

    我倾向于同意克莱门斯的回应。 输入电压将影响应用于任何禁用输入的泄漏电流。  

    此致、

    Alex