This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7412F:TMUX7412FRRPR 使用问题

Guru**** 2563860 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6201, TMUX6202, TMUX6212, TMUX7412F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1363581/tmux7412f-tmux7412frrpr-usage-problem

器件型号:TMUX7412F
主题中讨论的其他器件:TMUX7412TMUX6212、TMUX6202、TMUX6201

尊敬的 TI 工程师:

我们从贵公司购买了一些产品、在使用过程中遇到两个问题、这与手册说明不一致。

问题1:

TMUX7412 IC、在实际测试期间、使用此芯片的电路设计与手册中的说明(如图1所示)不匹配。

TMUX7412 测试条件:VDD =+5V、VSS =-5V、SEL1 = 3.3V、S1 =+5V、D1连接至1K 电阻接地。

TMUX7412 测试结果:D1端子只能测量3.9V 的电压;当 VDD 增加到6V 且 S1增加到+6V 时、在 D1端测量4.9V 的电压、这意味着输出端和 VDD 电源电压之间存在大约1.1V 的电压差。 但是、本手册将 VSS 和 VDD 之间的电压描述为:VSS~VDD。

图1 TMUX7412建议运行条件

比较测试:产品设计中也使用了 TMUX6212芯片、芯片手册中描述的 VS 和 VD 电压范围一致、范围从 VSS 到 VDD。

TMUX6212测试条件:VDD =+5V、VS =-5V、SEL1 = 3.3V、S1 =+5V、D1连接到1K 电阻器接地。

TMUX6212测试结果:可以在 D1端测量5V 电压 当向+6V 施加 VDD 并向+6V 施加 S1时、在 D1端测量6V 电压 该芯片与手册中的说明一致(如图2所示)。

图2 TMUX7412建议运行条件

我想知道发生的问题是否是由于 TMUX7412芯片手册未描述大约1.1V 的压差、或者购买的产品是否有异常、或者我的测试方法是否有问题?

问题2:

在 TMUX6202芯片的实际测试中、当 SEL=1时、开关闭合、这与手动说明不匹配。 我想知道购买的产品或手册说明是否存在问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨迎娇、

    我认为大家看到的是影响下降的 RON 曲线。  
    在 TMUX7412F 上、当您靠近轨(5V)时、RON 将会显著增加。 例如、我将在下面显示10V 电源情况。 它应该紧密计算+/-5V:

    而 TMUX6212中的平坦度要大得多。

    您能否增加供应并检查那里的压降? 通常、对于这些器件、最好在电源电压与输入电压之间留出一点余量。

    对于 TMUX6201、这是一个目前正在进行中的修复程序。 但您是正确的、真值表和图像是反向的。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 TMUX6201和 TMUX6202的这条评价正是我在设计中看到的! SEL 上的有效电平与数据表说明中的值反相!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry。

    此数据表错误应在接下来的1-2周内得到修复。 对此可能造成的任何问题深表歉意。  

    此致、

    Alex