This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6201:SEL 控制反相

Guru**** 2563450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6201, TMUX6202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1376930/tmux6201-sel-control-inverted

器件型号:TMUX6201
Thread 中讨论的其他器件: TMUX6202

工具与软件:

我使用许多 TMUX6201构建一个设计。 根据数据表、我将其中的大部分设置为 SEL=0以关闭。 正如我所调试的那样、结果表明 SEL 为低电平有效、而不是如数据表所示为高电平有效。 我再次验证,并强调这是这样的。 当 SEL = 0时、D 连接到 S……

我可以通过反转所有控制逻辑来解决该问题、但这仍然很奇怪。 我确认组装厂(还采购了元件)没有误安装 TMUX6202 ...

器件标识具有 H201、且数据表显示 TMUX6201是否正确...

SEL 反转的任何线索?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    感谢您的咨询。 这似乎是产品说明书错误。 这是目前正在进行的修复程序。 但是、您是正确的、真值表(和逻辑图像)是反向的。 我们应该在几周内对其进行更新。 对此可能造成的任何问题深表歉意。  

    此致、

    Alex