This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6104:隔离应用的共模电压是多少?

Guru**** 2567445 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1376223/tmux6104-what-is-the-common-mode-voltage-for-isolation-applications

Thread 中讨论的其他器件:TMUX6104

工具与软件:

信号与 TMUX6104的接地端隔离。
这四个信号现在连接到 TMUX6104的输入端口、现在与 TMUX6104的接地端建立关系。

这些信号现在的共模电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    我不确定我是否理解您问题的本质。 数据表列出了 I/O 和数字引脚(EN、A0、A1)的工作范围。 如果这不是您所指的、您可以说明一下吗?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    四个信号连接到 TMUX6104的输入端口。 这些信号具有带有基准地(GND2)的电压电平。

    TMUX6104由+-15V 供电。

    GND1与 GND2绝缘。 (绝缘电阻非常高)。

    这四个信号的共模电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压必须介于 VSS 和 VDD 之间。

    该隔离不能确保电压处于有效范围内。 如果电压超出范围、则会被 I/O 引脚上的 ESD 二极管钳位、并且二极管电流大于30 mA 时会损坏器件。

    您可能需要一个 隔离器(有隔离式模拟放大器、但使用数字信号会更轻松、更便宜)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为电流不能超过30mA、因为这意味着 超过30mA 的电流 从 GND1流向 GND2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流从其中一个信号(U1…4)流向+15V 或−15V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 但电流必须流回 GND2。 绝缘电阻非常高。 电流必须非常低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是一个电隔离开关。 它不适合您的应用。 请参阅以上我的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我们使用它来测量电池组的电池电压。 它工作正常。

    我仍有问题、这些输入信号的共模电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您的电路中 GND1和 GND2之间的失调电压是多少。

    但是 TMUX6104 (以及大多数其他开关)在 I/O 和电源之间具有低阻抗连接(如果电压超出电源电压范围)、因此不存在隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GND1和 GND2之间没有明确的偏移。

    共模电压似乎是浮动的。

    以下是一个测试数据:

    输入信号与 TMUX6104接地(GND2)之间的电压电平会发生变化。

     当 TMUX6104选择该通道时、该通道连接到输出信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差异表明、电压被钳制。 电流在两侧之间流动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我展示一下图片中电压钳位在哪里吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入和输出电压会有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在不同的时间、选择了不同的输入信号。 图中只显示了一个输入信号。

    我认为、差异不是源于钳位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    正如 Clemens 提到的、该器件没有隔离。 TMUX6104是一款无源 FET 开关、该器件无法拉取或灌入电流。 信号通过该器件的唯一方法取决于外部源和连接到 I/O 引脚的负载。  

    无论源极输入引脚上的共模电压和差分输入是多少、我们建议源极引脚电压保持在 VSS~Vdd 范围内。

    此致、

    Alex