This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:CVBS 和3G- SDI 信号切换

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1377327/tmux136-cvbs-and-3g--sdi-signal-switching

器件型号:TMUX136

工具与软件:

您好!

我是否可以使用此多路复用器进行 CVBS 和3G- SDI 信号切换  

CVBS 频率为最小 3.5MHz  NTSC 和  PAL  4.4MHz、这是模拟信号。  3G-SDI 是一种频率为1.25GHz 的数字信号。 它也应该保持75 Ω 阻抗。 如果此 IC 不适合此应用、可以使用哪款?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!

    感谢您的咨询。 在此应用中、您应该不会遇到此器件问题、因为这是我们带宽最高的器件之一、而且我们的开关可同时传递模拟和数字信号!

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有识别特定设备的 CVBS 和3G SDI 输入?