This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308:您好、我想问一下该材料 TMUX1308的开关寿命是多少次?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1378198/tmux1308-hello-i-would-like-to-ask-how-many-times-is-the-switching-life-of-this-material-tmux1308

器件型号:TMUX1308

工具与软件:

您好、我想问一下该材料 TMUX1308的开关寿命是多少次? 因为125ms 在我的设计中需要切换、使用寿命是10年、我不知道这个是否可以切换1亿次。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关被实现为传输门。

    这些 MOSFET 与 CPU 内部每秒开关1亿次的 MOSFET 是相同的。

    只需确保不要超过绝对最大额定值、即 I/O 电压和电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着使用寿命与开关数量之间没有关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。