This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4157N:它是引脚1

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4157N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1380535/tmux4157n-which-is-the-pin-1

器件型号:TMUX4157N

工具与软件:

问候!

请告诉我们如何识别 TMUX4157N 的引脚1编号。

在数据表中、我们可以看到一个用于标识引脚1的圆形点和索引区域。

但实际上、我们可以 通过显微镜在 IC 顶部看到只有一条很长的线、后跟三条很小的平行线。

请指示它的引脚编号。

我们需要将 IC 组装到电路板上、等待您的回复。

提前感谢。

谢谢、此致、

Indira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示图像。 我怀疑左边较长的一行是生产日期代码。

    如数据表第22页所示、第一个引脚位于第3象限中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的宝贵信息。  

    请查看随附的图片。

    您的输入真的会帮助我们解决问题。

    谢谢。此致、

    Indira  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Indira、

    请参阅 下面的引脚1位置:

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    这真的是一个很大的帮助。

    此致、

    Indira