This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1136:TMUX1136DQAR

Guru**** 2563870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1380322/tmux1136-tmux1136dqar

工具与软件:

需要尽快澄清以下项目、因为由于以下问题、生产已停止。 尽快需要您的支持。

供应商:Mouser

制造:德州仪器(TI)

 对于德州仪器(TI)数据表、当前组件上的正文标识应为"136"。 在检查过程中、观察到组件的车身标记为"11136"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脚注(4)指出:

    器件上可能还有与标识、批次跟踪代码信息或环境分类相关的其他标记。

    附加的"11"看起来像生产日期代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复、但产品说明书中没有提到它。 您是否遇到过任何此类情况、封装中也有其确切的器件型号...

    当我尝试联系德州仪器(TI)时、没有任何响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shivakumar、

    这里是正确的。 11个是生产日期代码、136个是顶部标记。

    这位于数据表的第28页

    然后我继续、在我们的数据库中仔细检查了一下、以确保它符合您的要求、并且正确无误。 顶部标记将是 YM136、其中 YM 是年份和月份的生产日期代码。

    谢谢!
    Rami