This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7436F:tmux7436f

Guru**** 2562900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1381721/tmux7436f-tmux7436f

器件型号:TMUX7436F

工具与软件:

你(们)好

在隔离开关之后、我将在1千兆位 T1以太网和 RS485之间切换。 它必须具有较大的隔离、因为模拟设备 ADG1419开关无法提供足够的隔离。 小型封装和空间紧密。 因此 N 和 P 的信号都可以切换在一起。 理想情况下、在高达+13v 信号轨的电压下工作

您能推荐一个吗?  

我不能使用光耦合器、因为本质安全间隙是不允许的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross:

    您能否详细说明一下小型封装的含义?  空间有多有限、尺寸是多少?  

    谢谢!

    近红外