This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3253:多路复用器、TVS 和 ADC 上的 EOS 解决方案问题

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6209, ADS1248, TMUX4052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1380745/sn74cbt3253-questions-for-eos-solution-on-multiplexer-tvs-and-adc

器件型号:SN74CBT3253
主题中讨论的其他器件: ADS1248TMUX4052、TMUX6209

工具与软件:

我们正在使用  受 TVS 二极管保护的 Multiplexer ()和 ADC ()监控6ea 3线 RTD (PT100)。 但是、当发生24V 事件时、TVS 和多路复用器会损坏、如下图所示。 因此、我正在寻找适当的解决方案来解决该问题。 我考虑了使用300~600欧姆范围内的电阻器、但由于 PCB 尺寸集中、这很难实现。 我一直在考虑使用聚酯开关作为替代方案。 您认为这种方法如何? 如果可能、我应该考虑什么?  

(多路复用器损坏的图片)

(TVS 和多路复用器的损坏路径)  

(多边形开关的解决方案)

(Poly 开关的规格

(对直接连接到 ADC 的端口施加32V EOS 时的 TVS 损坏波形)  

1. 32V EOS

2. ADS1248上的引脚14

3.5V (电源)齐纳二极管

4.电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bobby、  

    在多路复用器方面、它根本无法处理电压。 您可以选择一个支持更高电压的多路复用器、例如 TMUX4052 (高达24V)或 TMUX6209 (高达36V、但需要36V 电源。  

    您还可以选择一个能够更好地支持您用例的保护器件。 我将加入我们的保护设备团队、看看他们是否对此有任何想法。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TVS 二极管旨在处理瞬态(即短路)电压尖峰。 我怀疑应用 EOS 几秒钟会烧坏它们、它们无法打开、然后多路复用器和 ADC 不再受到保护。

    理论上、您可以使用能够处理更大功率耗散的器件、但它们需要相当大、 您会说没有足够的空间。

    因此、唯一的方法是减小电流。 我怀疑这些多项开关的速度是否足够快、并且采用同一封装的电阻器应该能够耗散相同数量的功率。 您为什么认为0603电阻器无法正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您为什么认为0603电阻器无法正常工作?

    →谢谢你的答复。 0603电阻器(或小尺寸电阻器)的尺寸为1/20W (如下图所示、尺寸为 mm)、24V 输入需要额定功率为1.08W 的电阻器。 不是吗? 在我的电路板中使用1W 电阻器似乎有点多余。 此外、下面展示了在300欧姆条件下测得的波形。 是否可以在使用 ADS1248的 RTD 应用中使用聚合物开关? 如果您对电流的温度(电阻)变化有意见、我将不胜感激。

    (300 Ω 时的波形)

    1. ADC 差分输入: RTD 电阻(A)

    2. ADC 差分输入: RTD 电阻器(B)

    (没有电阻器时的波形)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0603 (公制1608)电阻器可提供1/3 W 功率、Vishay RCP 可提供1.5 W 功率

    三线测量需要匹配三个电阻器。 如果电阻不够准确、您需要一个四线电路。