This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:与74CBTLV3126BQ、115引脚对引脚兼容

Guru**** 2563470 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1381493/tmux1511-p2p-with-74cbtlv3126bq-115

器件型号:TMUX1511
主题中讨论的其他器件:SN74CBTLV3126

工具与软件:

你(们)好。

我们是否有 74CBTLV3126BQ、115的 P2P 替代产品? 谢谢!  

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TMUX1511RSVR 和 TS3A4751RUCR 使用完全不同的封装。

     SN74CBTLV3126‍RGYR 使用稍微不同的封装。 RGY 不能安装在 SOT762-1封装中、但对于新的电路板、可以创建一个适合这两者的封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nison、

    我们实际上没有74CBTLV3126BQ、115的 P2P 替代产品。 我们具有最接近的 OPN 是 SN74CBTLV3126RGYR。  

    虽然引脚排列不匹配、但 间距是不同的。  

    谢谢!

    近红外