This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3384A:帮助分享 SN74CBT3384A 和 SN74CBT3384C 之间的差异

Guru**** 2562170 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3384C, SN74CBT3384A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1382860/sn74cbt3384a-help-to-share-the-difference-between-sn74cbt3384a-and-sn74cbt3384c

器件型号:SN74CBT3384A
主题中讨论的其他器件:SN74CBT3384C

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户想使用  SN74CBT3384C 来 P2P 替代 SN74CBT3384A、您能帮助分享这两个器件之间的主要区别吗? 我注意到 E2E 链接下面有一种不同的规格、这两种器件是否有其他区别? 由于客户注意到、 不建议在 TI.com 中使用 SN74CBT3384A。 因此、他们要确保可以使用 SN74CBT3384C 替代这里的 P2P。 非常感谢您的支持。

SN74CBT3384A:VCC 未上电时输入引脚上出现电压-开关和多路复用器论坛-开关和多路复用器- TI E2E 支持论坛

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jie:

    主要区别在于  SN74CBT3384C 具有下冲保护功能、以及 SN74CBT3384A 的一些参数差异。

     SN74CBT3384C 的内部电阻为3 欧姆、而 SN74CBT3384A 的内部电阻为5欧姆。 您提供的 E2E 主题中提到了一些其他细微差异、但总体而言、 SN74CBT3384C 可用作 SN74CBT3384A 的 P2P 替代产品 。  

    谢谢!

    近红外