This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:CD4051BE

Guru**** 2562220 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, CD4051B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1382110/cd4051b-cd4051be

器件型号:CD4051B
主题中讨论的其他器件:ADS1015

工具与软件:

尊敬的 TI:

故事:

-多路复用直流电压,通过电阻器从一个4 -20 mA 透射器信号拉电流。 感应电阻器的阻值为150 Ω、而不是100 Ω。 我认为这个电阻足够低、可以满足驱动器放大器的需求(是吗?)

A/D 上的-信号电压电平设置(低侧 R12上的分压器=192 Ω、高侧 R11上的分压器= 4、7k Ω)结果为0.2V、因此测量值不能高于3、2V (20 mA x 150 Ω+ 0、2V)
e2e.ti.com/.../wiailo_5F00_ti1_5F00_pdf.pdf

-每个通道都有两个选择器(4051 ):一个用于+极,另一个用于 A -极,每个用于8通道。

-问题是:给出信号并在通道3上测量,在4051的引脚2上,当我将信号切换到通道6 (ain6+)时,测量值会发生变化。 这在4051的两个上都会发生。 负极的变化约为10mV。 输出(引脚3)是相同的。 4051的禁止功能连续是被动的(例如0)、通道选择会重复、但在从 A/D 读取的下一个数据中保持不变

-跳线设置时少了用红色标记的校正。 这意味着通道1..5是双线4 -20 mA 传感器、其他3或4线相似传感器。

我希望信号是独立的、因为每个通道的路径都独立于 PCB、但实践是相反的。 通道6上发送器的电源独立于 VCC1i、例如来自通道3的电源。

这是其中一个问题。

另一种方法:

-测量和登记的信号没有任何改变的信号(甚至打开或关闭其他信号)显示一个周期性的改变显示在所附的电子表格上。

A/D 为 ADS1015、电路图也附在此之后。 A/D 面板来自 Arduino (ADS1015)、来自两个不同生产商、结果相同。
e2e.ti.com/.../wi_5F00_ai_5F00_ti1_5F00_pdf.pdf

我有什么缺陷?

谢谢

Laszlo Kannar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo:

    您能否解释一下输入到 CD4051B 的电压信号电平是多少、电源电压是多少? 输入电流20mA 也是如此? "多路复用直流电压、利用电阻器从4个-20 mA 透射器 信号中获取"似乎您正在使用20mA 电流输入直流信号、但我可能会存在误解。  

    请更正我的错误、但根据我的理解、CD4051B 遇到的问题是、每当您在引脚2和引脚13之间切换时、输出会出现10mV 的轻微电压尖峰。 如果是这种情况、那么似乎就是电荷注入的情况。 您可以在线路上添加更多电容以减小电容。  根据电荷注入公式:Q = ΔV * C、其中 Q 是电荷注入、 ΔV 是电压变化、C 是电容。  ΔV 变换、R θ= Q/C、您将看到添加更多电容有助于缓解 这种情况。  

    谢谢!

    近红外