This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6213:请求指定电源电压的增益/频率响应数据

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1383340/tmux6213-request-for-gain-frequency-response-data-for-specified-supply-voltages

器件型号:TMUX6213

工具与软件:

TMUX6213的数据表在+-5V 和+-15V 电源电压条件下具有-3dB 规格、但仅在+-15V 条件下具有响应曲线、该规格具有较低的带宽规格。 (56MHz 与135MHz)。

我已经尝试使用 PSpice 模型来推断相对性能、但它看起来并没有准确地对此特征进行建模。  

请提供+-5V 电源条件以及您可能接触到的该组件的任何其他条件的响应曲线吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    今天是 TI 假期、请期待我们的回复延迟。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    遗憾的是、我们没有+-5V 电源下的-3dB 数据。

    虽然 PSpice 模型并非100%准确、但它是在 +-5V 下对器件-3dB 行为的最接近估算。

    谢谢!

    近红外