This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT4067-Q1:dB 封装

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1383800/cd74hct4067-q1-db-package

器件型号:CD74HCT4067-Q1

工具与软件:

您好!

我对使用这16通道非常感兴趣。 多路复用。 但封装更小(DB)。

此封装是否仍可用? 我在新的数据表中找不到它。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chanyoung:

    目前该器件附带 SOIC 封装、但我们将很快发布更小的封装。 您项目的时间表是什么?

    此外、您也可以使用两个8:1多路复用器  (如 SN74LV4051A)并将输出连接在一起、其工作方式将类似于16:1多路复用器。

    谢谢!

    近红外