This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:在 Hyperlynx SI 中控制 FET 开关多路复用器 IBIS 模型

Guru**** 2563870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1384389/sn74cbtlv3257-controlling-fet-switch-mux-ibis-model-in-hyperlynx-si

器件型号:SN74CBTLV3257

工具与软件:

我对 CBT 系列 FET 开关 IBIS 模型进行了很好的仿真、但我使用的是 FET 开关多路复用器、我不了解如何控制多路复用器选择功能。 它似乎默认为 A 设置、我需要对 B 设置进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IBIS 模型无法仿真此类功能。

    总之、A 和 B 开关具有相同的电气特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、多路复用器在 A 和 B 上具有相同的特性、但我的 PC 板在 A 和 B 上的布线完全不同。因此、需要对 B 进行仿真

    我看到模型的 IDT 版本中似乎有一种机制、但我仍然看不到如何控制它:

    [串联交换组]
    |功能组状态
    在 A /上
    在 B /上
    关闭 A B /

    我会继续寻找。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、问题好像已经回答了、我刚一看就没看到。

    SN74CBTLV3257:IBIS 模型设置

    谢谢!