This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1309-Q1:导通电阻和端接

Guru**** 2554420 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4052A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1384169/tmux1309-q1-on-resistance-and-termination

器件型号:TMUX1309-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LV4052A-Q1

工具与软件:

我计划使用该器件切换一些 RS422信号、导通电阻如何影响线路端接、以及应该采取哪些措施来实现出色的信号完整性。
线路将较短(~ 1-2m)且波特率相对较低(~ 19kbps)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的应用中、对端接的影响可以忽略不计。

    但59 Ω 的影响相当大;在切换两条线路时、开关上的压降大于端接电阻器上的压降、因此您将损失大部分噪声容限。 请考虑 SN74LV4052A-Q1。