This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4851:用于 FMEA 的 SN74HC4851 MTBF

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4851, TMUX1308-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1387618/sn74hc4851-sn74hc4851-mtbf-for-fmea

器件型号:SN74HC4851
Thread 中讨论的其他器件: TMUX1308-Q1

工具与软件:

我们正在对电路板执行 FMEA。  您能帮我们解决以下问题吗?

1.即使有正确的时钟输入信号,多路复用器仍停留在某种状态,例如000,111,或其他状态的可能性有多大?

2. SN74HC4851是否具有 MTBF 或可靠性?

谢谢!

Frank Wong

Corvus Energy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.是否有 SN74HC4851的 MTBF 或可靠性数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您可以在我们的质量页面上找到 MTBF 等质量数据。 下面是此器件的 TSSOP 封装型号的链接、但您可以通过此链接找到其他器件/封装的数据。 我们也没有适用于此器件的 FMEA。 您可以使用 TMUX1308-Q1功能安全文档来对多路复用器状态进行非常粗略的估算、但这不是4851的确切转换、因此我不接受它作为最准确的值。  

    www.ti.com/.../report

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    非常感谢您的帮助。  这是一个很好的资源知道在你的网站上。

    Frank