This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23167:TS5A23167最大模拟电压

Guru**** 2563820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1387556/ts5a23167-ts5a23167-maximum-analog-voltage

器件型号:TS5A23167

工具与软件:

该数据表指示最大 电源电压为6.5V、模拟电压为+0.5V (通过 V SUPPLY 供电)。 注释4表明、如果遵守钳位电流额定值、则可能会超过输入电压限值。 但注释5与注释4相冲突、表明最大电压为5.5V。 那么、我读得是否正确、即使电源为6V、模拟电压也被限制在5.5V? 在我的设计中、施加到 NC 和 COM 引脚上的电压 可能超过5.5V、但仅当开关处于关断状态时。 电源电压为5.5V。 ETA:由于多种原因,最重要的是成本,我无法选择不同的设备。

e2e.ti.com/.../TS5A23167-0.9_2D00A903_-dual-SPST-analogue-switch-5_2D00_V_2C00_-3.3_2D00_V-2_2D00_channel-analogue-switch-datasheet-_2800_Rev.-C_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注释5显示"该值被限制为最大5.5V。" 这意味着模拟电压被限制在最大5.5V。 换句话说、电压不得超过5.5V

    该器件专为5V±10%标称电源而设计。 为什么要使用5.5V? 如何确保电源不会变为5.501V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    我同意克莱门斯的看法。 我个人的经验法则是按照笔记出现的顺序阅读它们。 由于上一个注释提到的最大值为5.5V、那么我会说这就是这里的正确最大工作条件。

    我将要注意的是、电流通常比电压损害器件更多。  I/O 引脚上有钳位二极管、因此当高于 VCC + 0.5V 时、电流通过二极管流入 VCC。 如果电流变得过高、器件会损坏。 因此、如果您限制电流、就可能能够运行器件、根据应用的不同、您只会看到意外行为。 当然、TI 也无法在用例中支持器件以及器件本身造成的损坏。  

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我知道输出端的二极管。 但是、这些二极管在将电压限制为 VCC + 0.5V 时、不能证明5.5V 的限值、如您所指出的。 除非 FET 无法再处理任何电压、否则我看不出为什么限制为5.5V。 我要再次强调、器件看到超过5.5V 的唯一时间是开关断开时。 当开关闭合时、只有几毫伏的信号。  也许你可以在这里看到我的观点。 感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要5.5的原因是所连接器件的电压摆幅能力。 我不需要确保电源不变为5.001V、因为数据表显示的最大值是6.5V。 5.5V 电源是一种很常见的应用。  感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当任何电源、控制或模拟电压高于5.5V 时、便无法再保证正常运行。

    当模拟电压高于 V++ 0.5V 时、电流会流过钳位二极管并进入 V+。 当电源无法灌入此电流时、电源电压将向上浮动、并可能损坏连接到它的任何器件。

    如果您关心的信号只有几毫伏、那么您可以添加一个工作电压小于5.5V 的齐纳/TVS 二极管