This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:CD4051BPWR

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1387501/cd4051b-cd4051bpwr

器件型号:CD4051B

工具与软件:

数据表 SCHS047L–1998年8月–2023年9月修订;

对于–40dB 信号串扰频率、测试条件定义如所示

VEE = VSS、
20Log (VOS)/20 Log (VOS / VIS)=–3dB

请确认是否存在拼写错误、因为需要正确的定义

VEE = VSS、
20Log (VOS)/20 Log (VOS / VIS)=–40dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ashish、

    感谢您指出这一点!
    是的、这肯定是一个拼写错误、它应显示-40dB
    我现在就着手解决这个问题

    谢谢!
    Rami