This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7411F:桥接电流环路

Guru**** 2562210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1386066/tmux7411f-bridging-a-current-loop

器件型号:TMUX7411F

工具与软件:

您好、TI 团队

在故障条件下桥接一个4 -20mA 电流环路模拟前端。 在正常情况下、VD 和 VSS 存在、MUX 对电流环路几乎没有影响、这非常棒。 但是、如果 MUX 没有电源、那么我对数据表中的值不太确定。 在7.9故障条件下、该计数器显示+/-125uA、其中 Sx 引脚上的 VD = VSS = 0V、但在 Dx 引脚上、该计数器显示+/-90nA。 据我所知、Sx 引脚为 OVP、而 Dx 引脚则不是。 为什么有这么多电流流过受保护的 Sx 引脚?

能否使用此多路复用器桥接电流环路前端?

提前感谢您!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Theo

    当发生故障事件时、s 到 d 的路径截止、您从 s 引脚看到的大部分漏电大部分将 接地。

    S 引脚包含 OVP 电路、可能会消耗 +/-125uA 电流。

    除此之外、器件适用于您的应用。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我!

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron

    主要问题是、我们的应用中的一个环路中有更多的电流采集系统。 因此、如果我将环路与125uA 短接至 GND、我的电路将改变所有其他系统的环路中的电流。 只要多路复用器上存在电源、只有 OVP 事件才会导致此问题、这是可以接受的。 但是、如果我的电源裸片、我需要从其他地方为多路复用器 IC 供电、这对于我的应用而言是不可能的。

    感谢您的帮助。

    此致