This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DDR4000:TS3DDR4000

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1384173/ts3ddr4000-ts3ddr4000

器件型号:TS3DDR4000

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否提供器件型号"TS3DDR4000"的 S 参数

此致、

Abdul Wahaj Khan

R&D Altanova

元器件工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abdul:

    请查看此 e2e 主题、其中创建了 s 参数文件并可供您使用!

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    我在该线程上找不到任何 S 参数文件。 可能是这个线程在我检查它之前过期。

    请向我发送 s 参数文件、以便为我提供帮助。

    此致、

    Abdul Wahaj Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abdul:

    明白了! 这是 s 参数文件。

    请告诉我这是否适合您、我很高兴访问 helpe2e.ti.com/.../TS3DDR4000_5F00_FULL-_2800_2_2900_-_2800_1_2900_.zip

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    感谢这种友好的帮助!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    我可以看到数据。  但我们不知道该文件中的端口定义。  在 IC 方框图中、有 A0~A11、B0~B11和 C0~C11。

    请帮助了解 touchstone 文件的端口定义及其条件(SEL0=? | SEL1=?) 保护。 谢谢你。

    此致、

    Abdul Wahaj Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abdul:

    该器件的端口映射如下

    PORT1 =开启通道源(B0)

    端口2 =关断信道拉电流 (C0)

    端口3 =导通通道漏极(A0)

    端口4 =开启通道源(B1)

    端口5 =关断信道拉电流 (C1)

    端口6 =导通通道漏极(A1)

    该模式将一直重复到最后一组引脚 A11、B11、C11

    此外、多路复用器的状态是所有控制引脚都为低电平。

    SEL0=低电平| SEL1=低电平、模拟也为低电平。

    如果型号有任何其他问题、请告诉我、我很乐意为您提供帮助!

    此致、

    kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    谢谢! 结果为 EN 到 B

    您能帮助 EN 到 C 吗? 或者结果与 EN 对 B 相同

    此致、

    Abdul Wahaj Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abdul:

    结果与 EN 至 C 相同

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    明白了。 非常感谢。
     此致、
    Abdul Wahaj Khan