This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4053:四路1:1 (SPST)双电源开关

Guru**** 2510685 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4316, TMUX6211, CD74HCT4316, TMUX4053, TMUX4051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1376373/tmux4053-quad-1-1-spst-dual-supply-switch

器件型号:TMUX4053
主题中讨论的其他器件:TMUX6211CD74HCT4316、CD74HC4316、 TMUX4051

工具与软件:

尊敬的开关团队:

我正在寻找一个四通道1:1 (SPST)开关、它能够处理±12V 的双电源和双极音频信号(也高达大约±12V)、同时具有3.3V 逻辑电平接口。

TMUX6211可以做到这一点、但对于这种每个单元需要18个器件的音频消费类产品而言、成本太高(2.1美元@1000件)。
我假设2Ω 具有非常低的 Ron 是价格上涨的一部分、但在音频和许多其他电路中通常不需要这种情况、在这些电路中、50Ω 或更高的 Ron 通常也没关系。

CD74HCT4316价格便宜、使用3.3V 逻辑电平、但最大双电源电压约为±5V、这对于大多数音频应用来说是不够的。
此外、它似乎正在被淘汰、这是很可惜的、因为它是唯一能够与3.3V 逻辑电平连接的双电源四通道 SPST 开关。 HC 版本(CD74HC4316)显然不会被淘汰、但当器件由±5V 供电时无法使用3.3V 逻辑电平。

我想我正在寻找与 TMUX405x 系列具有类似规格和价格范围的器件、例如 TMUX4053、其价格仅为0.13 @1000个、并且可以使用±12V 双电源和3.3V/1.8V 逻辑电平。

您知道 TI 未来是否有制造此类器件的计划吗?
我 认为这在音频和其他使用双极信号的应用中非常流行。 它还可以缩小四路1:1开关的间隙、因为 TMUX405x 系列已提供其他2:1、4:1和8:1配置。

有很高的希望;)
-彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的咨询。 您的答案是正确的、这似乎是我们之间的差距。 我会将其添加到我们的创意备货中、并将与营销团队讨论在存在任何回旋余地的情况下为此进行定价。 您是否有关于此器件的商业案例的更多信息?  

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex

    很抱歉耽误你的时间。 听起来很不错、但我真的想对这种芯片的需求会很大。

    关于我们的具体项目、我们正在开发一个具有12个语音(压控振荡器、滤波器和放大器)的模拟合成器、每个合成器都需要两个支持±12V 双电源(即每个单元24个器件)的双极四路 SPST 开关。

    我们还将使用许多 TMUX4053 (SPDT)和 TMUX4051 (8:1)开关/多路信号分离器、但大大缺少 TMUX405x 系列的四路 SPST 版本。

    我‘双极四通道 SPST 开关在除音频之外的许多其他应用中都很有用、例如测量和交流电机电路、它可用作 CD74HCT4316的替代品、CD74HCT4316的状态为"不推荐在新设计中采用"。

    它可以具有与 CD74HCT4316相同的引脚排列。 甚至可能受洗 TMUX4316:-)

    此致、
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常感谢您提供更多信息。 当我们探索未来的潜在项目时、最好了解该用例的应用。 如果在流水线上有任何希望、我会让您继续关注。  

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我想补充一点、我们的模拟合成器非常适合于应用领域、尽管每个器件使用大量24个四路开关器件、但合成器的销量可能只有数百个、而不是数千个。

    但我真心希望这不会抛弃您、而是因为开关在许多应用中都很有用。
    TMUX4053数据表提到:工厂自动化和控制、电器、医疗、电池测试设备、电力输送、 楼宇自动化、电网基础设施。
    通常、所有使用电源电压高于5V 的应用、在这些应用中不能使用典型最大5V 单电源开关。

    我认为四通道 SPST 开关不可用的原因是出于历史原因、因为 CD4051/74HCx4,051,4052和4053被归类和营销为多路复用器。 TMUX4053也被指定为3通道多路复用器、但它更像是‘3个 SPDT 开关'。 等效的74HCx4316四通道 SPST (74HCx4016和74HCx4066的双极版本)可能不太知名、因为它与它的405x 兄弟姊妹产品分开、相关产品说明书中未提及。 悲伤的故事

    关于需求/销售、我想通过查看 TMUX405x 系列的类似数据很容易估算出这一点。

    此致!
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    明白了! 我们来看看可以做些什么、因为通用高压开关是我们的关键待办事项。 我必须承认,热情是非常感谢,应该帮助推动这方面的努力!  

    此致、

    Alex