This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7221:带宽

Guru**** 2562200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1386279/tmux7221-bandwidth

器件型号:TMUX7221

工具与软件:

您好!

TON 和 Toff 时间接近200ns、就是45MHz 带宽要更大。

有多少 MHz 信号通过多路复用器?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    带宽描述了可以在 S 引脚和 D 引脚之间传递的信号。

    导通/关断时间描述了 SEL 引脚的工作速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我同意克莱门斯和帮助了解更多关于这一点,我建议你观看这些视频

    带宽

    该示例时序

    如果您需要进一步的帮助,请告知我们!

    此致、

    Kameron