This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:TS3A27518ETRTWRQ1延迟时间

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1385383/ts3a27518e-ts3a27518etrtwrq1-delay-time

器件型号:TS3A27518E

工具与软件:

你(们)好

我们将使用 TS3A27518ETRTWRQ1、并且我们无法从数据表中了解多路复用器的延迟时间是多少。

 关断和导通时间与我们的预期不同、因为这表示的是输出信号的90%、而不是正常的50%。 我们 需要 输入电压变化与输出电压相应变化之间的传播时间

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闭合开关的行为类似于电阻器、因此传播延迟可能很短(远小于1ns)、具体取决于测量方式。 但开关具有电阻和电容、因此它会在某种程度上使信号失真。 确切行为在很大程度上取决于驱动和负载条件、因此、为大多数应用不现实的测试条件指定传播延迟没有多大意义。 请参阅 [常见问题解答]如何估算模拟开关/多路复用器中的传播延迟和通道间延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我同意克莱门斯关于这个主题的看法。

    如果您需要任何进一步的帮助、请告知我们!

    此致、

    Kameron