This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX8108:信号通过的最大频率?

Guru**** 2511975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1384608/tmux8108-maximum-frequency-for-signals-passed-through

器件型号:TMUX8108

工具与软件:

您好!

我希望将信号(大约30mA 的电流由+/- 30V 电压控制 Howland 电流泵提供)从 D 传递到 Sx (S1到 S8之一)。

选择一个 Sx (例如 Sx) 并等待 T_ON 时间后、我可以通过的信号最大频率是多少? 或者我可以通过该多路复用器的最小电流脉冲宽度是多少。 而闭合该脉冲的方法可以是下面的一种方法?

谢谢!

Cezar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cezar、您好!

    如果我理解你在这里的问题是一个很好的答案,我可以给你。 如果我不能正确理解您的问题、请随时纠正我

    TI 模拟多路复用器没有基于电流的最小电流脉冲宽度。 您要通过的30 mA 适用于该器件、因为该器件处于数据表的建议运行条件下。

    请告诉我您是否尝试通过多路复用器的特定交流信号、因为我们可以 查看此器件的带宽规格、并查看此器件是否能够正确通过该信号。

    此致、  

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    我知道数据表中的信息可能不够、但很难相信能够以非常小的宽度传递电流脉冲。

    例如、我是否可以通过宽度为的30mA 脉冲而不失真、假设该脉冲为1纳秒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关具有一定的电阻和电容、因此脉冲将失真。 问题是您可以容忍多大的失真;PSpice 模型可能会有所帮助。 另请参阅 [常见问题解答]如何估算模拟开关/多路复用器中的传播延迟和通道间延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cezar、您好!

    感谢您澄清您的问题

    我同意克莱门斯关于这一主题的意见、如果您需要任何其他帮助、请告诉我。

    此致、

    Kameron