This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:S 参数、和封装电感

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1388101/sn74lvc1g3157-s-parameter-and-package-inductance

器件型号:SN74LVC1G3157

工具与软件:

您好!  

我正在从事一个需要了解开关 S 参数以及从共模引脚到任一开关 I/O 引脚的近似封装电感的项目。 您能否提供这些信息? 我正在寻找一种具有低封装电感的开关、认为这非常适合。  

感谢你的评分  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Majed、

    我们目前还没有此器件的 s 参数模型。 共模不是我们为我们的器件规定的。 有关其原因、请参阅此 E2E。  

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    可以理解、您能否给出任何 I/O 节点和公共节点之间电感的近似值? 我需要此信息用于仿真目的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Majed、

    我们不规范 I/O 节点和开关公共节点之间的电感、因为它们是无源器件、因此对信号完整性的影响极小。 通常、重点关注 Ron、Con 和开关特性等直接影响信号完整性的参数。 过去、我们没有发现客户需要对 I/O 节点和开关公共节点之间的电感进行建模。  

    此致、

    Alex