This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3245:5V 至3.3V MII 总线电平转换

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC541A, TXV0108, SN74CB3T3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1387424/sn74cb3t3245-level-translation-5v-to-3-3v-mii-bus

器件型号:SN74CB3T3245
主题中讨论的其他器件:SN74LVC541ATXV0108

工具与软件:

我希望实施一个单个固定方向逻辑8位宽逻辑解决方案、从5V 域到3.3V 域。 实际上、从较旧的5V DSP PHY 芯片到3.3 FPGA、只有 MII RX 接口。

因此、它需要以125MB/s 的速度运行 、但我的目标是大于200Mbs 的速度提供一些设计 空间。

由于这只是降压转换、而且驱动能力不是问题、因此我最初选择 CB3T 器件。 现在、我在检查设计、我想知道这个器件是否足够快、我看到的一些数据建议<100m。

我一直在想,如果另一个更简单的5V 容限家庭与活动驱动器,如 AVC ,可能更快/更好?

此外、我还了解到一些有源逻辑器件已在其输出中内置串联项。 这样就无需在5V DSP PHY 的输出端使用分立式外部33 Ω 电阻器。

感谢您的帮助

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可承受5V 电压的超快速逻辑系列是 LVC。 在3.3V 时、SN74LVC541A 可支持约175 MHz。 (TXV0108等较快的器件不支持5V 电压。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    是否全部是8位数据位? 总传输速率是125MB/s、还是通过这8个位进行传输(因此每个数据线实际上约为15MB/s)?

    无论配置如何、您都可能需要大约5倍的信号频率作为多路复用器带宽、因为这些可能是方波、您可能希望捕获更高频率的谐波以保持尖锐的边缘。

    因此、如果所有8位都是数据、并且您真的需要15.625MB/通道、那么您应该能够正常使用 SN74CB3T3245器件。 我会选择3245具有的78MHz 带宽。
    如果我们需要更高的频率、我可能需要邀请逻辑团队的一些人来申请更高频率的转换器器件。  

    谢谢
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据线上的好点(实际上有4个) 确实是速率的四分之一、但我目前正将时钟通过同一缓冲器和一些其他信号、以保持偏差不变。 因此、需要更高的频率来处理时钟线。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、时钟是否也是数据速率的1/4? 我假设这仅在单个边沿读取、因此如果使用4条数据线、那么31.25MHz 时钟读取每周期4个样本(=125MB/s)的情况可能会很好。

    如果是这样、您将突破3245的极限。 您最好采用良好的布线方式并尽量减少布线长度、但理想情况下、您应该拥有一个能够支持更高一点频率的器件。 这也会涉及一些负载、但我假设这里有高阻抗负载。  

    我没有看到克莱门斯上面的建议,我想我们在同一时间压制回复。 但他对  SN74LVC541A 并利用过容限输入的建议。 向我们的逻辑团队咨询以进行确认

    逻辑团队来说、如果担心 SN74LVC541A 在较高频率下被用作5V 至3.3V 的电压转换器(可能达到31.25MHz、但仍确认)

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅需确认时钟速率为25MHz、总频率为100、而不是125 bw、抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    是的、SN74LVC541A 应该能够在25MHz 上轻松地从5V 降压转换至3.3V。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢所有的帮助

    此致

    Chris