This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G66-Q1:器件升级

Guru**** 2561800 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66-Q1, SN74LVC1G3157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1389226/sn74lvc2g66-q1-device-promote

器件型号:SN74LVC2G66-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户想要在其 汽车驾驶舱系统中选择一个用于切换 EDP 的 AUX_P/M 的器件、我认为2:1多路复用器器件可以满足他们的要求、 那么 SN74LVC2G66-Q1是不是合适的选择? 或者应升级哪个设备?

BR

京国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要多大的带宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的京国:

    除了所需的带宽之外、对于2:1 开关、我们实惠的多路复用器是 SN74LVC1G3157-Q1。

    此致、

    Alex