This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A4624:3.3Vcc 中的 VIH 技术规格

Guru**** 2506855 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1119, TS5A4624, TMUX1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1388550/ts5a4624-vih-spec-in-3-3vcc

器件型号:TS5A4624
主题中讨论的其他器件: TMUX1219、TMUX1119

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在搜索替代二极管 PI5A4599BCE 中的器件。 我们想要放入替换所有新项目和 MPed 项目。

我发现我们的 TS5A4624DCKR 是 P2P、应该可以替代它。

但客户发现数据表中的 VIH 规格不同。

在3.3V 电源下、我们的芯片要求高于2.4V 的 VIH 电平、但竞争对手的电压大约为1.3V。

这将使客户需要检查信号是否高于2.4V 的所有 MPed 项目。

因此我的支持需求是、我们是否有一个 P2P 部件可以在规格方面更接近竞争对手? 目标是直接替换竞争产品。

或者我们是否有  TS5A4624测试数据实际上可以满足 VIH 中的竞争对手规格?

谢谢!

BR、Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX1219、TMUX1119

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    克莱门斯在这里推荐了正确的部分。 这些仍是 P2P 兼容、可降至1.35V VIH 电平。  

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex、Clemens:

    谢谢、我看到  TMUX1219、TMUX1119也是与 TS5A4624的 P2P / B2B、对吗?

    BR、Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    正确!

    此致、

    Alex