Other Parts Discussed in Thread: TMUX1575
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CB3Q3257 主题中讨论的其他器件:TMUX1575
工具与软件:
我已使用 SN74CB3Q3257DBQ 很长时间、并 想在下一代设计中使用更小封装 SN74CB3Q3257RGY、两种封装之间的成本/多路复用器 Ron 和 Con 是否不同?
还是推荐使用 采用超小封装的4位2选1 FET 多路复用器/多路解复用器?