This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:使用单个9VDC 电源切换音频信号

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4052, CD4052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1388075/cd4052b-switch-audio-signal-using-single-9vdc-power-supply

器件型号:CD4052B
Thread 中讨论的其他器件:TMUX4052

工具与软件:

您好!

我想使用 MCU 在失真效应单元中控制一组削波二极管。
电路板由不对称的0-9Vdc 供电、音频信号为最大峰峰值7V、没有任何直流失调电压。

CD4052看起来很有希望、但在查看数据表后、似乎需要渐近功率来处理我的音频信号。
如果我关于 CD4052的描述是正确的,有没有其他芯片可以完全满足我的需求?

如果我有任何疑问、请告诉我。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD405x 可在 VEE 和 VDD 之间切换所有电压。 VSS 仅是控制信号的基准。

    如果我正确理解您的描述、您的音频信号可能会降至3.5V 以下。 当您没有负电源时、这怎么可能呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、感谢您的回答。

    我对我在第一封邮件中所做的拼写错误表示歉意、我的意思是"它似乎需要对称的功率来处理我的音频信号。"
    ->您在回答中确认了 VEE 需要为负才能处理没有直流失调电压的交流信号。

    根据我的音频信号、我应该已经说过、信号在运算放大器之前偏移在+4.5V (VCC /2)、因此我没有负电源。
    希望现在更加清楚。

    如果您有任何建议、请告诉我。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需将二极管连接到4.5V 虚拟接地。

    TMUX4052具有比 CD4052B 更好的特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:
    只是试了一下,工作得很好。
    谢谢你。