This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3125:DVG 和 PW 封装的引脚分配

Guru**** 2562900 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3125, SN74CB3Q3125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1388331/sn74cb3q3125-pin-assignment-for-dvg-and-pw-packages

器件型号:SN74CB3Q3125
主题中讨论的其他器件:SN74CB3T3125

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

我们想通知您、我们在 SN74CB3T3125的数据表中发现了一个拼写错误。

SN74CB3Q3125的顶视图和引脚功能说明正确、但 SN74CB3T3125的引脚功能说明不正确。

3A/B 和4A/B 都是输入/输出端子、所以我认为功能上没有任何差异、但我认为需要注意、说明不匹配。

我还在 SN74CB3T3125的功能方框图中找到了一个拼写错误。

此致、

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MM:

    谢谢并注意到。 您是否已使用数据表底部的"提交文档反馈"提交此报告?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    按照您的说明、我已将此更正提交至 SN74CB3T3125数据表的"提交文档反馈"部分。

    关于数据表中的排印错误或错误、我们现在将使用"提交文档反馈"。

    此致、

    毫米