This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24157:设计检查、SPST 至 SPDT 信号环路受控

Guru**** 2561800 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1389460/ts3a24157-design-check-spst-to-spdt-signal-loop-controlled

器件型号:TS3A24157

工具与软件:

大家好、我是 Steve

我需要控制包含 SBC (单板计算机)和电池的系统

1.

测量后、电池将具有 SPST 开关

该 SPST、一个触点使用300K 欧姆上拉4V、另一个触点连接 GND

我认为电池内的 MCU 检测到该引脚以触发外部 GPIO 中断来开启/关闭电源(VDB 为4V~5V)

2.

SBC 具有操作系统

3.

SBC 电源来自电池、按下电池 SPST 来打开电源、然后再次按下来关闭电源、

根据上文第2点、OS 包含在 SBC 中、因此直接关闭电源将损坏 SBC。
我 有个想法、但我不确定这是否正确

该步骤如下所示:

A. 将 SPST 与 SPDT 分开、按以下方式转动电路(开关是共享的、但路线跳闸路径不同) VDDS

B. 在电池打开之前、电路路径采用 SPDT 的 NC、因此用户按下开关按钮时、电池将打开。

电路路径路由:Vgpio3->NC1->COM1->SW->COM2->NC2->DGND

c. 电池打开后、电路路径接收 SPDT 的 NO、因此用户按下开关按钮时、电池电源不会关闭。

电路路径路由:Vdd5V->No1->COM1->SW->COM2->NO2->R75 (MCU 将检测交换机是否按下)->DGND

注意:确保 R75值正确或不正确、电压需要大于 MCU 的 VIH。

D. 根据上面提到的三点、可以使用继电器、所以我找到了 IC "TS3A24157"

e.完整的设计文件如下所示、我需要修改吗?

e2e.ti.com/.../SPSTtoSPDT_5F00_Battery.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    在 NC 侧(电池接通后)电路看起来正常、因此从功能的角度来看、您打算在多路复用器侧工作。 我关心的是 Vgio3输入(在电池打开之前)。 我可能在这里存在误解、因此我想确认一下、好像是通过两个多路复用器并直接连接到接地的0欧姆电阻器来直接连接 Vgpio3电压。 电流将会非常高、并可能损坏开关。 我是否理解正确? 是否可以增加0欧姆电阻以将电流限制在最高300mA。 不需要太多、或许只需要1k 就行了。   

    在 NC 输入侧(这将在电池打开后)、除了像您所说的那样、我不会做任何修改、可能需要根据您的 MCU 输入阻抗修改 R75电阻器。 现在、我看到输出约为3.3V。 根据 MCU VIH 电平、您可能希望稍微增大 R75以提高那里的电压。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI

    感谢您的答复

    很抱歉、我没有解释清楚、

    使用370K 欧姆电阻器对 Vgpio3进行充电、  
    在图1中、R6和图2 R5是电流限制电阻器!

    我将修改有关 R75的电阻器值、感谢您的建议!