This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1119:动态特性

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1388732/tmux1119-dynamic-characteristics

器件型号:TMUX1119

工具与软件:

您好!

请 分享"TMUX1119DCKR"导通和关断时间、因为它在数据表中没有提到。  

谢谢!

Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 tTRAN 和 tOPEN (BBM)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想使用"TMUX1119DCKR" IC 作为模拟 IC "ADG779BKSZ"的替代部件。 在该数据表中、它们提供数据 Ton 和 Toff。 但找不到这个。

    实际上、我 在模拟 TI IC 比模拟 IC 具有纹波时遇到了一个主要问题。 您能否分享一下 TI IC 中出现纹波的原因、因为 TI IC 具有类似模拟 IC 的规格?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krunal:  

    您能解释一下吗? 您似乎在几个月前提出了这个问题、问题解决了。  

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1358422/tmux1119-high-ripple-due-to-switching?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ripple#

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    当然。 根据之前的讨论、NIR 建议添加去耦电容器来滤除纹波。 但我无法更改为 PCB。 我需要部分了解直接插入。 但是、TI IC 的规格几乎相似、但我无法通过数据表和仿真区分其纹波行为。 即使我已经做了板级分析、仍然存在纹波。  

    因此我的问题是导致纹波的原因会在输出端产生、如果可能、如何忽略或尽可能减少纹波。

    此致、

    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Krunal、

    我将在 PSPICE 中的终端上看到相同的瞬态尖峰。 不过、这些只是软件行为问题;您在实验中不会看到这种问题。 然而,这一声明:  

    即使我有板级分析仍然存在纹波。

    您是否也看到了 IC 电平上的尖峰? 您有可以在这里分享的波形吗?

    同时、我将深入研究这个模型、看看问题所在。 这是一个较旧的 PSPICE 模型、因此格式与我们通常的方法不同、因此可能需要更长一点的时间来整理代码、看看为什么存在尖峰、但我会在深入研究时更新您的信息、以及是否能找到使模型正常运行的解决方案。
    在仿真中、我只在漏极引脚上施加高阻抗负载。 这也是接近你的系统看起来的样子吗?

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rami、

    是的、我做过板级分析。 我还发现其中存在纹波。 我已经连接了它的波形。  

    在仿真中连接负载之前、我已连接 OPAMP、板级分析也是如此。

    谢谢!

    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Krunal、

    您在仿真中看到的内容与您从板级分析中向我展示的内容不同。  
    仿真看起来像是上升沿/下降沿上的一些尖峰(可能是模型侧的一些时序问题)。 这看起来像是信号被拉高时的噪声。 甚至示波器上的接地不良。 在选择信号路径时、多路复用器充当 RC、因此不应增加任何噪声。 示波器屏幕中间的箭头是否为预期电压电平? 该电压是多少或您施加的电压是多少? 从仿真可以看出、应该是5V 电源、5V 方波正确吗? 如果您实际看到的电压超过5V、则根据比例、您可能会看到这种情况、您甚至可能会损坏器件。 您能否分享示波器屏幕截图的 x-y 图例以及显示的时间和电压划分?

    在输入方面、您使用的是什么运算放大器?


    谢谢!
    Rami