This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6219:有关 TMUX6219的更多信息

Guru**** 2383050 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6219
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1388259/tmux6219-something-about-tmux6219

器件型号:TMUX6219

工具与软件:

关于 MUX 芯片我有两个问题。

首先、我应该选择哪个 MUX 芯片? 我的模拟输入信号在0-30kHz 时为±10V 或在0-30kHz 时为-20mA。 因此、我需要一个多路复用器来在这些输入信号之间进行切换。 TMUX6219是合适的选择吗?

其次、我是否需要在 TMUX6219和 MCU 之间连接一个隔离器? 如您所知、我打算使用 MCU 的 GPIO 引脚来控制 TMUX6219的 SEL 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是对支持±10V 电源和低压控制信号的单通道1:2多路复用器的搜索方法: ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html#480=1&1143=2:1 SPDT &2192=1.8V 兼容控制输入&3307=+/-10

    TMUX6219是一个不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 关于第二个问题、您有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不需要隔离器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    Clemens 在此处提供了良好的反馈、其中包含符合您标准的各种开关的链接。 我也往往同意在这种情况下不需要隔离器。 使用 MCU GPIO 引脚控制 TMUX 控制引脚是一个很常见的用例、不需要隔离器。  

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex 和 Clemens

    MCU 的 IO 参考接地是数字接地、MUX 的参考接地是模拟接地。 IO 跨越数字接地和模拟接地是否合理? "你说什么?

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流尖峰只会在开关期间发生。 我假设您具有合适的去耦电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说 IO 可以使用去耦电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VSS 和 VDD 之间应连接去耦电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 总之、它不需要隔离器。 非常感谢