This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7219-Q1:D 引脚上的电压(如果 EN 被禁用)

Guru**** 2521860 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7219, LM74700-Q1, TPS2120, TMUX7219-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1389064/tmux7219-q1-voltage-on-d-pin-if-en-is-disabled

器件型号:TMUX7219-Q1
主题中讨论的其他器件:TMUX7219LM74700-Q1TPS2120、

工具与软件:

大家好、团队成员:

在本例中、一种使用场景是 Vout1开启、但 Vout2和 VCOM_OPT_R 关闭。

不确定 TMUX7219 MOSFET 内部体二极管导通时是否存在任何问题。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值禁止电压高于 VDD + 0.5V。这将损坏开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    我能否说、如果我们将应用中的最高电压连接到 VDD 引脚、也没有问题? (文献编号:VOUT)

    我要检查或架构是否可行。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;模拟开关可以处理任何低于电源电压的电压。

    TPS2120等电源多路复用器不会高于22V;您必须使用 LM74700-Q1等理想二极管控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    是否必须在 VG_Bottom 上添加二极管?

    当 TMUX7219-Q1关断时、如果 VG_Bottom=5V 且 Heater_part1_P=21V、它是否会出现反向电流通过 TMUX7219体二极管的问题?  

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关可以阻止其自身电源轨之间的所有电压。 因此、只要 VDD 至少为5V、VG_Bottom 上的5V 电压就没有问题