This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4157N:S2处的 NC 提供 D 输出引脚处的1V 电压

Guru**** 2561800 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4157N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1389952/tmux4157n-nc-at-s2-makes-1v-available-at-d-output-pin

器件型号:TMUX4157N

工具与软件:

问候!

我们使用 TMUX4157N IC。  

在 S1处、对于逻辑0、连接 GND (接地)。

在 S2、NC (无连接)和逻辑1处。

对于逻辑0、输出线应该接地

而对于逻辑1、输出线路是开路、因为 S2为 NC。

但当逻辑为0时、我在输出端观察到0V。

但在输出端为1.16V、如果给出了逻辑1、这是不可预料的。 常闭  

为什么它提供1.16V 电压?

提前感谢。

谢谢、此致、

Indira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当引脚未连接到任何地方时、它处于悬空状态、没有任何特定电压。 如果您尝试对其进行测量、则结果会受到测量方法的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Indira:

    正如 Clemens 所述、如果 S2悬空、且 SEL 逻辑为高电平(1)、则 S2或 D 处应该没有电压读数、因为没有电压源连接。

    此外、未使用的信号路径输入(Sx 或 D)应接地且不应悬空。 关于第16页的数据表第8.4节对此进行了说明。  

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢、同意您的意见。 使用手动跳线时、电压测量结果为几毫伏、表明没有任何连接。 但只有在使用 SPDT 开关时、我才会得到1.16V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、对。

    感谢您指出我错过了看到的8.4、我不应该这样做。  

    该多路复用器是 SPDT 开关。 而是尝试使用 SPST 开关。

    在 SPDT 中、对于两个控制逻辑、内部开关均处于激活和闭合状态。 在 SPST 中、对于一个控制逻辑、内部开关是断开的、我想这可能会帮我解决问题。

    根据 LD1255R SLD 驱动器 IC 的要求、开关的输出应保持开路。

    感谢您的支持。 同时,也欢迎与上述要求相关的进一步指导。

    谢谢、此致、

    Indira