This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:COM 接通电容

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1392831/ts3a27518e-com-on-capacitance

器件型号:TS3A27518E

工具与软件:

尊敬的专家:

我们正在寻找 TS3A27518E 的技术细节。

数据表显示的典型导通电容为21.5 pF。 是否有任何已知的最大值?

此致、
阿奇·A·.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Archie、

    我们没有为此器件指定最大值、但我可以挖掘一些特性数据。
    通常、在我们的多路复用器器件上 CON 没有太大变化。 具体而言、该电容器的最大值为24pF。 请记住、这只是样本大小较小的特性数据(通常在<10范围内、但对于该数据集、我找不到确切的单元数)。

    谢谢!
    Rami