This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1209:源极或漏极连续电流

Guru**** 2561790 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1384032/tmux1209-source-or-drain-continuous-current

器件型号:TMUX1209

工具与软件:

专家、您好!  

TMUX1209的数据表包含以下声明。

7.1绝对最大额定值 最小 最大值 人员
IS 或 ID (续) 源极或漏极连续电流(Sx、D) -30.  30. mA

这是否意味着每个 DA 和 DB 引脚的最大额定值为30 mA、或者两个引脚组合的最大额定值为30mA?

此致、

宫泽良马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电流是按引脚分配的、因此总电流可高达60 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我同意克莱门斯的观点、

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Clemens:

    很抱歉这么晚才回复。

    我知道每个引脚的最大额定值为30 mA。

    (因此、总电流可高达60 mA。)

    此致、

    Ryoma.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron

    很抱歉这么晚才回复。

    感谢您的答复。

    如果我有任何问题、我可以联系您。

    此致、

    Ryoma.