This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q16210:SN74CB3Q16210

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1390755/sn74cb3q16210-sn74cb3q16210

器件型号:SN74CB3Q16210

工具与软件:

我发现此器件  在设计中用作背板 I2C 信号开关。  我真的对它感到困惑。   该器件是否支持 OC/OD 双向 信号 I2C?

在某些情况下,特别是点对点,它可能实际上 起作用。  但是、我认为仍然存在很大的风险、对吧?

您可以帮助说明 该器件是否可用作 I2C 等 OC/OD 双向信号的开关?  它与实际 I2C 缓冲器之间有何差异?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当闭合时、该开关的行为类似于5 Ω 电阻。 这在 μ I²C 系统中不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、该器件可用于 I2C 系统。 正如 Clemens 提到的、此器件的导通电阻值为5Ω、 因此在开关闭合时用作电阻器。

    此致、

    Justin